结果:找到"25G交换机 25G光模块 万兆多模光模块",相关内容1000条
- 25G以太网或将成为未来网络新趋势
- 随着数据中心对带宽的需求增加,网络速率正在朝着更高速率发展,势必存在网络升级的需求。网络从10G向100G过渡有两种升级路径,即10G-25G-100G和10G-40G-100G,最终用户似乎更看好25G,这是为什么呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就跟大家娓娓道来。这一切可以从25以太网的兴起说起,数据中心TOR交换机已普遍切换成10G,随着虚拟化和云计算的发展,IEEE批准了40G和100G标准来满足更高带宽的需求。但是将数据中心TOR交换机切换到40G需要较高的成本,并且将造成一定的功耗,而直接部署100G相当困难且成本更高。因此,基于IEEE100GbE标准,IEEE802.3制...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-03 11:38:00
- 50GSFP56SR光模块介绍
- 50GSFP56SR光模块是一款传输距离为100m,最大速率高达53.125Gbps的光模块,通过OM3或OM4多模光纤传输距离最高可达70m或100m,其被广泛应用于50GBASE-SR以太网链路。易天光通信(ETU-LINK)的50GSFP56SR光模块运用了PAM4高阶调制技术,可以在25G物理带宽条件下传输相对于NRZ信号的两倍信息量,实现了单通道50G传输速率。5G时代将大规模商用50G无线光模块,仅在5G前传领域预计就需要5000万个25G/50G光模块,同时中传领域也是新的增长点。未来,5G的接入层、汇聚层需要引入25G/50G速率接口,而核心层则需要引入100G以上速率的接口...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 25G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-17 16:16:00
- 5G通信光模块需要满足哪些条件?
- 随着物联网、大数据和云计算技术的飞速发展,信息交互所需要的传输量呈现出爆炸式的增长,其中半导体激光器作为支撑光学通信发展的基础部件,其机构也在不断被优化,以满足现代通信的需求。5G基站相比4G基站而言发生了一些变化,从4G的BBU、RRU两极结构演进到5G的集中单元(CU)、分布单元(DU)和有源天线处理单元(AAU)的三级结构,进而衍生出前传、中传、回传3个网络。5G的概念提出后,对光模块的需求大幅度增加,这个需求主要体现在两个方面,一方面是对光模块数量上的需求,除了传统前传和回传的光模块需求,现在在中传环节也需要增加新的光模块;另一方面是对光模块速率的需求,4G前传和回传所用到的是10G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-05 16:59:00
- 盘点25G光模块的类型及应用
- 2020年,5G开始踏上商用的旅程,25G光模块现在已经广泛应用于5G信号基站的建设中。在4G时代,前传网络主要用的是单模10G光模块,而进入到5G时代,25GSFP28光模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网性能的2.5倍,具有更高的端口密度和较少的交换机和线缆数量,因而广泛应用于5G前传基站的建设中。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下25G光模块的种类以及应用。一、25GBase-SR标准1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为0°C~70°C,发送光功率为发送光功率为-8.4至+2.4...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-27 16:52:00
- SFP+光模块如何与万兆交换机搭配使用
- 在当今互联网时代,企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将给大家介绍下SFP+光模块的概念、种类以及搭配应用。SFP+光模块是什么?SFP+光模块是属于SFP光模块中的一种10G光纤模块,它独立于通信协议。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等相连接,被应用在10Gbps以太网以及8.5Gbps光纤通道系统中,能满足数据中心更高的速率需求,实现数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+光模块 万兆交换机 万兆光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-15 09:24:00
- 5G前传—25GDWDMSFP28光模块
- 在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25GCWDM和25GDWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25GDWDMSFP28光模块。25GDWDMSFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25GDWDMSFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。产品特征:◆采用可热插拔的SF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 DWDM光模块 SFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-06 16:58:00
- 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
- 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP光模块 10G光模块 万兆多模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
- 讲解25GSFP28光模块的优势及特征
- 25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高、功耗过大,而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。市场上常见的25GSFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信将给大家做详细的介绍。25GSFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 10G光模块 万兆光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-17 17:18:00
- 易天致力于25G光模块市场
- 随着光纤通信行业的迅猛发展,很多制造商致力于25G交换机。例如华为的CE8860-业界首款25GE接入TOR交换机。CloudEngine8860(简称CE8860)系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能、高密度、低时延灵活插卡以太网交换机。CE8860交换机提供高密度的100GE/40GE/25GE/10GE端口,支持丰富的数据中心特性和高性能的堆叠,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台。CE8860交换机定位于数据中心的核心或汇聚,也可以用于园区网的核心或汇聚。CE8860可以与华为CloudEngine系列数据中心交换机CE12800/CE7800...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G交换机 25G光模块 万兆多模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-28 14:35:00
- 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
- DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 DWDM光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
返回